希望知道抑制孔的扩大、缩小,实现稳定的孔精加工的注意事项
|
孔精加工时孔径精度降低的原理 |
|
(1) | 机床主轴、刀柄、刀具的跳动 |
机床主轴的跳动精度保持稳定是基本的条件,而现实情况是需要确认刀具在安装到刀柄上时的跳动精度。 通常的对策是事先测定刀具直径和刀具的跳动精度,但更多的时候,使用刀柄夹持刀具时跳动精度变差是导致孔径精度降低的原因。因此,彻底落实对刀柄与刀具整体的跳动精度的管理很重要。 |
|
(2) | 底孔精度的波动、歪斜 底孔的精度会对孔精加工的精度和稳定产生影响。通常,钻头孔的歪斜和定位精度会产生影响,因此钻头和钻头加工时的 夹持工具(刀柄)的选择对孔精加工的高精度化、稳定化非常重要。 具体来说,建议采用高刚性、高精度的硬质合金钻头与热膨胀刀柄的组合等。 |
(3) | 加工条件 使用铰刀进行孔精加工时,切削速度过快可能会导致孔径扩大。 降低切削条件是一个办法,研究引进可实现高速加工的镗孔刀具也是行之有效的对策。 |