使用研磨油石进行研磨时需要磨削液吗?
|
粗磨工序一般使用磨削液进行湿式研磨 研磨油石主要用于模具的粗磨。模具的粗磨与磨削量较大的“磨削”工序相近,容易产生研磨屑, 需要一边清除研磨屑一边进行作业。 研磨屑的清除有使用空气的吹除法(干式)和使用磨削液浮起研磨屑的方法(湿式),多半采用湿式法。 干式研磨的风险主要有研磨屑本身可能会损伤工件或引起堵塞,难以达到粗磨工序所要求的加工面精度。 而湿式研磨由于研磨力强且能够降低研磨热量,因而较多被粗磨工序所采用。 |
湿式研磨时,磨削液的擦除很重要 湿式研磨时需要使用磨削液,如果没有仔细擦干净,残留在工件表面的磨削液可能会导致工件变色。在粗磨后立即转入半精加工工序的情况下没有必要立即擦除磨削液,但如果在到半精加工工序前有2~3天空闲时,需要立即擦除并涂抹防锈剂。 |
研磨油石本身有其擅长和不擅长之处 虽然粗磨较多采用湿式研磨,但工件较大时或担心残留磨削液造成工件变色时会采用干式研磨。 但是,请注意研磨油石本身对干式研磨存在适应性问题。 |